This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:数据表 P50上的说明

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753174/tlv320aic3100-the-description-on-the-datasheet-p50

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

数据表 P50上的说明如下所示;
"在软步进期间、当 DAC 完全静音时、主机不会接收到信号。 如果主机必须在进行显著更改(例如更改采样率)之前使 DAC 静音、这一点可能很重要。 为了帮助解决这种情况、该器件通过只读寄存器(第0页/寄存器38)向主机提供一个标志、该寄存器用于正确通道的 D4位。 当部件完成软步进并且实际音量已达到所需的音量级别时、此信息会向主机发出警报。"


1.软步进功能=有效
2.设置 DAC 数字音量 P0/R65[D7–D0]、P0/R66[D7–D0]
3. DAC 静音设置
DAC 数字音量上的软步进功能可能无法完成、在这种情况下、DAC 静音设置是否被忽略?


相关的 ,如果忽略 DAC 静音,  
如果是 DAC 静音释放设置-> DAC 数字音量设置
DAC 数字音量设置是否也被忽略?


如果是 ADC 静音、它是否与 DAC 静音相同?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    将 DAC 静音并将 DAC 音量设置为最小设置、然后静音将产生非常相似的结果。 DAC 静音将使用软步进功能。 例如、如果 DAC 音量设置为0dB、则更改为-70dB、当 DAC 音量被软降压时、DAC 被静音。 "静音"将执行与音量控制完全相同的操作。

    现在、如果发生反向、DAC 音量设置为-70、然后更改为0dB、当 DAC 音量软步进时、DAC 会静音、我相信"静音"优先于音量控制。

    一般而言、我建议坚持在您最终需要的位置设置音量、然后取消静音。


    此致、
    -Steve Wilson