This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:P50增益通过软步进算法实现

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753144/tlv320aic3100-p50-the-gain-is-implemented-with-a-soft-stepping-algorithm

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

数据表 P50上的说明如下所示;
'该增益通过软步进算法实现、该算法只会将每个输入样本的实际音量增加或减少0.125dB、直到达到所需的音量。'

如果软步进=有效(启用)、 以下音量是否每 1/2样本变化0.125dB?
-ADC 数字音量(P0/R82[D6–D4]、P0/R83[D6–D0])
DAC 数字音量(P0/R65[D7–D0]、P0/R66[D7–D0])
然后、每1个样本的模拟增益是否发生变化?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    增益每次采样1步长或每2个采样1步长。

    在每2个样本1步进的情况下、0.125dB 步进不会分解为两个较小的步进、每2个样本发生0.125dB 步进。

    此致、
    -Steve Wilson