This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:ADC PGA 和 DAC PGA 设置

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753137/tlv320aic3100-adc-pga-anddac-pga-setting

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

我们希望确定是否将增益设定为所需值。
那么、为了确认这些、我们是否应该参考以下寄存器?


P0/R36[D7]→P1/R47[D6–D0]
P0/R38[D4]→P0/R65[D7–D0]
P0/R38[D0]→P0/R66[D7–D0]
P1/R40[D0]→P1/R40[D6–D3]
P1/R41[D0]→P1/R41[D6–D3]
P1/R42[D0]→P1/R42[D4–D3]

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    是的、正确。

    此致、
    -Steve Wilson