This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:P31表7-17。 ADC 处理块

Guru**** 2770495 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753108/tlv320aic3100-p31-table-7-17-adc-processing-blocks

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

在数据表 P31中、有一些处理块(PRB_R4~18)、滤波器设置和 AOSR 说明。


为了更改 FS 的值、我们配置 AOSR 值。
同时、我们是否应该更改"Page 0 /「Register 61:ADC Instruction Set"的值?
"寄存器61:ADC 指令集"的默认值为0 0100:ADC 信号处理块 PRB_R4、因此它不对应于 AOSR=32。


关于 DAC 的 ADC 处理块、DOSR 似乎没有任何限制。
是否可以设置"页0 /寄存器60:DAC 指令集"的任何值?


相关的 ,如果更改“寄存器61:ADC 指令集”的值,是否有任何限制和任何序列?
或者、在断电期间、如数据表 P59"图7-34中的 DAC 和 ADC。 示例流程图更新 DAC 数字滤波器系数"、我们是否应该执行此操作?

此致、
大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、  

    请查看表7-17。  每个处理块的抽取滤波器设置 AOSR 值的限制。 对于32的 AOSR、仅处理块16、17或18可用。 使用内插滤波器时、DAC 侧也存在类似的限制。  

    Q2: DOSR 仅对 DAC 处理块起作用。  

    Q3:如果改变 ADC 指令集值、ADC 必须断电。  DAC 也是如此。  如果示例流程中的 DAC/ADC 断电过程对您有所帮助、您可以按照该流程进行操作。

    此致、

    -Steve Wilson