This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:P61表7-38。 耳机和扬声器输出的模拟音量控制(D7 = 1)

Guru**** 2457310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753121/tlv320aic3100-p61-table-7-38-analog-volume-control-for-headphone-and-speaker-outputs-for-d7-1

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

数据表 P61中的说明如下;
"P61表7-38. 耳机和扬声器输出的模拟音量控制(D7 = 1)(1)
(1) D7 = 0且 D6–D0 = 127 (0x7F)时静音。"

尽管设置了 D6-D0、但 D7=0不路由、  器件似乎会打开"静音"条件。
我们假设该器件在 D7=0和 D6-D0=127 (0x7F)时开启"静音"条件。 我们的认可是否正确?
然后、按照此顺序、以下哪项是正确的?
1. D6-D0=127:最小体积–78.3dB
2. D7=0:不路由
3.静音

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    从数据表页面60:
    通过写入第1页/寄存器36的 D6–D0位来控制耳机左声道模拟音量的改变。 通过写入第1页/寄存器37的 D6–D0位来控制耳机右声道模拟音量的改变。 通过写入页1 /寄存器36的位 D7、可以将信号从左通道模拟音量控制的输出路由到左通道耳机功率放大器的输入。 通过写入页1 /寄存器37的位 D7、可以将信号从右侧通道模拟音量控制的输出路由到右侧通道耳机功率放大器的输入。

    此致、
    -Steve Wilson