This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:关于紧随其后的数据表 P67

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752804/tlv320aic3100-about-followed-immediately-on-the-datasheet-p67

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

数据表 P67上的说明如下所示;
'为了正确更新除法器值、必须首先对第0页/寄存器7进行编程、然后立即对第0页/寄存器8进行编程。
除非写入 PAGE 0 /寄存器8完成、否则 D 的新值不会生效。"

我们希望"立即"一词。
"立即跟随"是指 XXus 还是要连续写入寄存器?
如果是 XXus,将会有多少?
-如果要连续写入寄存器、我们不能读取其他寄存器、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto、

    建议将 I2C 事务用作写命令、并为第二条命令重复启动。 这有道理吗?

    如果寄存器也是用两个单独的写入命令写入的、那么它将起作用。 但寄存器7应该被写入、之后是寄存器8。 如果您对寄存器7进行编程、然后对寄存器5进行编程、接着对寄存器8进行编程。 这不需要。

    此致
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    感谢您的回复!

    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本