This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:漂移

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752764/pcm1794a-the-drift

器件型号:PCM1794A

大家好、团队成员

是否有文档介绍了5VA 电源和输出电流之间的应用关系?
我的客户想知道相关情况、因为电源电压的波动是按原样输出的。
此外、如果电源电压稳定在+5VA、是否有任何文档显示了输出的漂移特性?
此致。
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    我没有关于这些问题的具体文件。 不同电流段的输出幅度由带隙基准创建、该基准电流在 IREF 电阻器上产生。 该电压在内部进行缓冲、其输出通过外部电容器在 VCOM 引脚上去耦。 VA 上的噪声将通过这些电容器和基准缓冲器的 PSRR 以及(在较小程度上)基准本身耦合来影响输出。

    可以通过基准来预期漂移。 这将主要影响满量程输出的幅度、我怀疑它会对音频质量产生很大影响。

    谢谢、
    Paul