This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:GPIO_RESETZ_SEL 特性

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752225/tas5825m-gpio_resetz_sel-feature

器件型号:TAS5825M

您好!

如果使用 GPIO 端口作为 GPIO_RESETZ_SEL 的输入端口,您能否告诉我如何使用 GPIO_RESETZ_SEL 和该功能?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    我将结束这个问题、因为它与另一个问题重复:e2e.ti.com/.../751993。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的快速响应。

    我无法访问上面的链接、您会告诉我、但我了解到复位功能的设置方式与静音功能相同。
    我想确认在 使用 GIPO 端口作为硬件复位时,如果 RESETZ 被置为“低电平”,是否如下面所述的完全数字信号路径复位?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    正如数据表中所述、是的、RST_DIG_CORE 会重置完整的数字信号路径、其中 TAS5825处于复位状态:I2C/DSP 均已禁用。

    您能不能再多说您对上述功能的担忧吗?

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您的解释。

    我理解、没有任何疑虑。

    此致、
    加藤