This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:SDA 的引脚类型(I2C)

Guru**** 2535730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752164/tlv320dac3203-pin-type-of-sda-i2c

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、

1)
下面显示了 SDA 的引脚类型为"i"、但我认为"IO"是正确的。  
我的理解是否正确?


2)
我相信以下 DVdd 和 IOVdd 是拼写错误、DVss 和 IOVss 是正确的。
我的理解是否正确?



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    感谢您的观察。 您的理解是正确的。 这些肯定是数据表中的拼写错误。

    SDA 引脚类型必须为 I/O

    对于引脚14、21和23、它们必须分别为 AVss、DVss 和 IOVss。

    我们将与我们的团队合作、以便尽快纠正这些问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.