This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:PBTL 模式下的寄存器设置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752211/tas5731m-register-setting-in-pbtl-mode

器件型号:TAS5731M

你(们)好  

我们需要将 TAS5731M 设置为 PBTL 模式。

我们按照数据表中的设置进行操作 、即将0x25设置 为0x01 10 32 45 (第25页)、将0x19设置为0x3A (__LW_AT__第52页、 并发现器件没有输出。

当我们将0x25设置为0x01 11 33 45、将0x19设置为0x35时 、器件可以输出音频。

Q1 :PBTL 模式的正确设置是什么?

Q2:将0x25设置为0x01 11 33 45、 意味着 PWM 2通道 被切换至 OUT_A/B、 PWM 4通道 被切换至 OUT_C&D   

         我能否设置 PWM 1通道 切换到 OUT_A/B、PWM 2通道 切换到 OUT_C&D?  2个设置之间是否存在差异?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    请对 PBTL 模式使用以下设置:
    如果   PWM 关断组(0x19)寄存器的值为0x3A、则 PWM 输出多路复用器(0x25)寄存器的值应为0x 01 23 45。  
    2.如果 PWM 关断组(0x19)寄存器的值为0x35、则 PWM 输出多路复用器(0x25)寄存器的值应为0x 01 10 32 45。
    对于第一种情况、CH1和/CH1用于驱动功率级。 而对于较晚版本、则使用 CH2和/CH2。
    此致、
    郑少文