This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV603:它能否用作差分直流放大器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751949/drv603-can-it-be-used-as-differential-dc-amplifier

器件型号:DRV603

我喜欢集成电荷泵的概念、它理论上允许使用单极电源提供负输出电压。 因此,我想将 DRV603用作电子音乐仪器的间距 CV 输出驱动器。 输入将来自单极 DAC、范围为0至2.5V。 我能否将 DRV603的同相输入连接到 1.25V 的固定基准电压、并   通过10k 电阻器驱动反相输入、该电阻器具有33k 反馈电阻器、从而获得 大约-4至+4V 的电压输出范围。  这将适用于每个正常运算放大器和双极电源,但我不确定 DRV603是否有内部细节使这一点成为不可能的,因此我的问题是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    应该起作用。 但不要将1.25V 基准电压直接连接到+input。 改用10K/33k 分压器来形成真正的差分放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    欢迎使用 e2e。
    Kai 的评论很好、您应该添加10k / 33k 电阻器以将 DRV603用作差分放大器。 除此之外、您的应用应该可以正常工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器