This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:在没有 AVDD 的情况下运行

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180667/pcm1808-operation-without-avdd

器件型号:PCM1808

大家好、

如果在没有 AD 转换时使用 PCM1808从 MCLK 到 BCLK + LRCK 生成频率、那么 Vcc 没有电源或3.3V 电源是否没问题?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应始终将所有电源应用于芯片。 不允许在未连接电源的情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dixit、

    谢谢! 我想再次检查、不允许3.3V 电压、对吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议对 Vcc 施加5V 电压。