Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 您好、音频团队、
我们在 麦克风应用中使用 TLV320AIC3204。 我们注意到 PGA 输入上有相当多的射频噪声。 我们在 差分器上尝试了差分麦克风。 但我们仍然会得到相当大的噪声。
我们测量了~42dB 的 CMRR、您能确认这一点吗?
在使用此器件时、您是否有其他方法来降低射频噪声?
谢谢、此致、
Ambroise