This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:希望输入24dBu 而不会出现任何失真

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180927/pcm6260-q1-would-like-to-input-24dbu-without-any-distortions

器件型号:PCM6260-Q1

大家好、

我的客户一直在使用 PCM6260-Q1进行设计。 是否可以在不产生任何失真的情况下将24dBu 输入到 PCM6260-Q1?

ADC 的输入类型是差分信号。 前置放大器的输出阻抗为100欧姆、100k 欧姆输入阻抗。

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 可以处理10VRMS 差分输入或22dBU。 这是满量程值