This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250功率输出

Guru**** 2693455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181017/tpa3250-tpa3250-power-output

器件型号:TPA3250

大家好、我们在 PBTL 模式下使用 TPA3250

将其用于音频功率放大器(低音扬声器低频应用)

以35VDC 运行、  

查询是在以100Hz 输入信号运行时,输出仅在1% THD 干净正弦波下达到100W。

我们正在寻找125W、1% THD、干净正弦波...如何实现这一点。

PL 建议

Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否与我分享负载电阻值?

    您是否使用电阻或扬声器来确认输出功率?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh

    当负载为3 Ω 时、TPA3250可在 PBTL 条件下支持150W THD+N 1%