This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:应用问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180383/tas5411-q1-application-questions

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、团队、

在 THD 为3%的情况下、支持的最大电阻和功率是多少?

谢谢。

兰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰西

    过流保护将在达到3% THD 之前跳闸。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我在数据表中看到了 THD、您认为这里能帮我提供更详细的解释吗?

    如果您教我如何评估功率与 THD 与电阻、那将不胜感激。

    此致、

    兰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪

    要了解 THD 阈值、有几个因素。

    1. 3%将是该器件中的削波失真。
    2. 削波电平由电源电压决定。
    3. 过流保护的电流电平由负载阻抗和信号电平决定

    我假设 PVDD 电压为14.4Vdc、负载为4 Ω。  该器件的最小负载为4欧姆。

    此器件的最大未削波电压为14.4*.7071。  10Vrms、没有考虑任何损耗。

    当我们具有4 Ω 负载和10Vrms 时、电流为2.5Arms。  峰值电流为2.5*1.414=3.53A。  根据数据表、允许的最大电流为2.5Ap。 因此、借助该 PVDD 和负载阻抗、您无法削波放大器以达到3% THD。   

    您可以使用 PVDD 和负载来确定输出电压和输出功率。  但请记住、过流关断设置为2.5Ap。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    你人真是太好了。 抱歉、这是我第一次学习 D 类课程。感谢您的患者

    抱歉、我看不到任何与您的计算有关的3% THD。 我缺少什么吗?

    我还看到了一个基于您的回复的波形、那么在使用1%和3%时是否有任何差异?

    此致、

    李兰熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,兰西

      通常、我们认为1% THD 已经是音频使用的最大值。 大于1% THD 时、您将清楚地看到削波、并且音频将变得非常奇怪。 3% THD 和10% THD 在输出功率方面没有太大的差异、因为当音频开始削波时、THD 会快速增加。 您可以认为 、4 Ω 负载下的8W 输出功率可能是3%的 THD 结果、可能仅略高于8W、例如大约8.3W。