This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696435/tpa3255evm-tpa3255evm

器件型号:TPA3255EVM

尊敬的专家:

你在干什么?

我的机票编号是 #1-4543037701。  

我 的 TPA3255EVM 无法生成输出、扬声器没有声音输出。 它在故障发生前可以正常工作、并且在故障发生时不会发生物理中断或变化。 我尝试断电和通电、但不起作用。 我尝试了复位开关、也不起作用。

发生故障后、散热器感觉很凉。 但是在正常工作条件下、它感觉很温暖。

非常感谢你的帮助。

强宋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我不确定您要参考的机票。 这是否有 TI.com 代表?

    您的扬声器具有多大的负载阻抗?
    您是否修改过 EVM?
    您如何为电路板供电? 您使用的电压电平是多少?
    EVM 现在是否起作用?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    非常感谢您的快速回复。 在发布消息之前、我致电 TI store 并获得了 TT 编号、并被要求在论坛上发布我的问题。

    我的扬声器负载为8欧姆。
    我没有修改 EVM。
    电源正常、电压为36V
    我刚试过一次、它不起作用。

    设备发生故障时仍在保修期内。 我的订单号是1761419。 如果您能为我安排更换、我们将不胜感激。

    非常感谢你的帮助。
    强宋
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    TI 网上商店将处理您的申请。 当您说"它不起作用"时、您能否详细说明?

    您是否看到任何 LED 亮起? 您能否发布问题视频?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我再次尝试了、这次我让它工作、但其中一个频道会发出噪音、请参阅随附的视频。 我还注意到、两个通道偶尔会暂停、但我无法捕获它。

    非常感谢你的帮助。

    Qiang Songe2e.ti.com/.../TPA3255_2D00_noise.mp4 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    遗憾的是、我很难仅使用视频来调试它。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    由于设备在发生故障时仍在保修期内、您是否可以建议更换?

    非常感谢你的帮助。

    强宋  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我不参与该部门的工作、请使用以下表格:

    www.ti.com/.../webform.tsp

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    行政部门要求您作出判断、以便更换该单元。 您能否做出"设备故障或损坏"的决定? 如果您有进一步的故障排除说明、请告诉我。

    非常感谢你的帮助。

    强宋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我哪些管理要求我做出决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它是 Olyn Baker。 这里有一句话:"我很乐意为您提供帮助、但 Adam 不得不说设备损坏了、您需要更换、但他没有更换。 此外、我还需要一个订单号来帮助您。 在他说过之后、请通过该链接给我发电子邮件。 我将让您的问题保持打开几天。 如果您有任何疑问或疑虑、请联系我们。 感谢您联系 TI。"

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olyn、

    请继续一次性更换 EVM。

    此致、

    -Adam