This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PCM1864EVM:PCM1864EVM 波束形成设计工具的值是否可以更改采样率(KHz)?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750461/ccs-pcm1864evm-pcm1864evm-beamforming-design-tool-values-was-can-change-sampling-rate-khz

器件型号:PCM1864EVM
主题中讨论的其他器件:EVMK2GPCM1864

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

`s 客户使用 PCM1864CMBEVM + EVMK2G,但我们发现 BF 工具仅支持8kHz 和16KHz,它可能支持  高达40KHz 的采样率?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    基于 PCM1864和 K2G 的 TI 参考设计的实施旨在支持16kHz、因为它主要用于演示语音采集应用、这些应用是智能扬声器类型应用中最常见的就地应用。 因此、源代码和所有波束形成系数仅针对16kHz 实现。

    为了支持其他采样率、需要更改固件实现。 您是否愿意实施自己的波束形成算法?

    就前端而言、这是 CMB (基于 PCM186x 的 TI 参考设计)、这是一个使用2个音频 ADC (每个 ADC 具有4个通道)的圆形麦克风板。 该器件可配置为任何采样率、如果是标准音频速率、我们还可以在自动配置模式下使用该器件、这比配置 PLL 要简单得多。 但是、如果您需要将 PLL 用于非音频采样率、我们可以帮助您进行配置。

    谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您的快速回复。

    是的、我们在20Khz 声频下具有特殊波束形成应用、因此我们需要具有40kHz 的采样率。

    但我们不想从头开始构建波束形成代码、希望其参数能够轻松修改、从而使其成为满足我们需求的灵活解决方案。  

    此外、我们更喜欢使用 Linux 平台来适应工业物联网应用的 WiFi、4G 驱动器。

    我注意到 EVMK2G 上的语音预处理演示基于 RTOS: https://training.ti.com/voice-preprocessing-demo-on-evmk2g

    是否可以在不从头开始构建代码的情况下基于 Linux 执行波束形成?

    谢谢、

    此致、

    Pele