This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3121D2:TPA3121D2PWP

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704350/tpa3121d2-tpa3121d2pwp

器件型号:TPA3121D2

您好!

TPA3121D2PWP 如何对其电源轨上的20uec 电源轨瞬态做出反应。 在我们的当前设计中、该器件由24.5V 电源供电、并使用470uF 以上的大容量电容器。

基本上、我想知道音频放大器穿孔中是否会出现20us 轨瞬态的任何翻转。 请提供建议。

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ranga、
    电源轨瞬态电压是多少? 如果高于30V、则可能存在可混用性问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn Zheng、

    最大瞬态电压为24.5V、但我想知道20us 的任何瞬态(24.5V 至0V)是否会对音频放大器的运行造成任何影响。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ranga、
    瞬态期间的压降过大(从24.5V 到0V)、并且持续时间也很长(20us)。 即使是大容量电容器也无法补偿 PVCC 压降。 然后可能触发欠压故障、输出停止播放。
    此致、
    郑少文