This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:I2S 频率

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181448/tas6424-q1-frequency-of-i2s

器件型号:TAS6424-Q1

我正在使用 TAS6424QDKQRQ1开发音频系统、并对时钟频率有疑问。

我将 MCLK、SCLK 和 FSYNC 用于 I2S、 问题是我无法使 MCLK 的频率为4MHz。

因此、我可以将2个案例设置为 blelow。

情况1.

     MCLK: 3MHz

     SCLK:  1MHz

     FSYNC:16KHz

 情况2.

     MCLK:  6MHz

     SCLK:  1MHz

     FSYNC:  16KHz

我想知道哪种情况是可行的。

如果您知道、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表的第9.3.1.5节中、我们指定支持的 FSYNC 时钟速率为44.1kHz、48kHz 和96kHz。  不幸的是,这两种情况都不会起作用。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已标记此项未回答您的问题。  我知道这不是您想要的、但16kHz FSync 在此器件上不起作用。

    此致、
    Gregg Scott