This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [数字音频接口发送器]替代品和部件建议查询

Guru**** 2553470 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX4192-Q1, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181287/digital-audio-interface-transmitter-substitutes-and-parts-recommendations-inquiry

主题中讨论的其他器件:PCM9211DIX4192-Q1DIX9211

大家好、TI 支持团队

请推荐支持高达384kHz 采样频率且功能与以下器件类似的产品。

部件名称:CS8406

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有具有该采样的编解码器、但如果我们的器件支持384KHz FS、我将复制涵盖 DIT/DIX 的 Arash。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何能够支持384KHz FS 的 DIT/DIX。   最接近 的是 PCM9211 (DIX9211) 和  DIX4192-Q1、它们均支持 高达216kHz 的采样频率。

    此致、

    Arash