This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:音频编解码器应用的设计建议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, DS90UB927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181885/tlv320aic3100-design-advice-for-audio-codec-application

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: DS90UB927Q-Q1DS90UB928Q-Q1

你(们)好

我将在我的应用中使用两个 TLV320AIC3100音频编解码器。 其中一个音频编解码器将直接与 MPU 相连、另一个音频编解码器将远离将与串行器(DS90UB927Q-Q1)-解串器(DS90UB928Q-Q1)电路相连的 MPU。

  1. 我可以在关闭音频编解码器和串行器上使用相同的 I2S 数据吗? 如果可以、我应该如何连接它们?
  2. 对于立体声、I2S_DC 和 I2S_DD 引脚是否可以悬空? 我可以将这些引脚用作 GPIO 引脚吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置如下:

    • MPU-->(I2S) AIC3100
    • MPU-->-DS->(DIN) AIC3100

    那么、实际上您有两个 DIN (一个来自串行器、一个来自 MPU)使用来自 MPU 的相同 I2S 时钟? 如果是、对于两个单独的编解码器来说、这不应该是一个问题、请澄清您的配置、以便我可以确认。

    请通过创建另一个 E2E 主题向接口团队提问