This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:PCM6340-Q1问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173562/pcm6340-q1-pcm6340-q1-issue

器件型号:PCM6340-Q1

当我们使用  PCM6340QRTVRQ1时、我们在项目中遇到了以下问题。

预处理:使用音频分析仪(APx582音频分析仪)的模拟平衡向 ADC (PCM6340)的 MIC 输入提供音频信号。

测试场景和现象:

1.如果机器外壳连接到音频分析仪的电源接地端、则 ADC BCLK 没有输出(我们认为这是一种异常现象)。 我们读取 ADC 寄存器值、如下所示:00 00 01 00 05 00 70 00 20 00 40 60 04 05 06 81 44 F4 88 10 04 20 02 08 00 02 40 00 A0 20 30 00 00 00 00 00 10 FF 03 00 C0 F0 10 10 10 00 00 00 00 40 BA 4B 10 E0 10 00 CC 80 00 10 00 CC 80 00 10 00 CC 80 00 10 00 CC 80 00 10 00 CC 80 00 10 00 C9 80 00 10 00 C9 80 00 10 00 C9 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 80 00 00 00 C9 80 00 F0 37 87 B8 00 00 00 01 48 7B 00 E7 00 00 F0 E0 00 CC 00 FF 00 99 31 00

2.如果机器外壳未连接到音频分析仪的电源接地端、则 ADC BCLK 具有输出(我们认为这是正常现象)。 我们读取 ADC 寄存器值、如下所示:00 00 01 00 05 00 70 00 20 00 40 60 04 05 06 07 81 44 88 10 04 20 02 08 00 02 40 00 A0 20 30 00 00 00 00 00 10 FF 03 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 4B 10 E0 10 00 CC 80 00 10 00 CC 80 00 10 00 CC 80 00 10 00 CC 80 00 10 00 C9 80 00 10 00 C9 80 00 00 00 00 C9 80 00 00 00 00 00 C9 80 00 00 00 00 C9 80 00 37 87 B8 00 00 00 01 48 7B 00 00 00 E

以下是 ADC 芯片的外设电路:


比较测试:

当汽车外壳连接到音频分析仪的电源接地时、我们关闭了诊断功能(寄存器:0x64)、发现 ADC BCLK 有输出。

我们认为一个合理的设计是:当汽车外壳连接到音频分析仪的电源接地、而不关闭诊断功能(寄存器:0x64)时、ADC BCLK 也应该有输出。

目前,我们确实需要 这一领域的专家的帮助,以支持 澄清 上述情况的不同之处和原因  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ADC 专家 Sanjay 将于下周结束办公、请耐心等待、因为他的回答延迟了。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否正确理解了这个问题。

    接地时、将 R322和 R231接地。 信号电平和直流电平被分压、请断开这些电阻器的连接、然后重试您的测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sanjay、

    如果断开这些电阻器的连接、则在 MIC 工作时仍会报告以下故障。

    问题:

    设计目标:ADC 输出2Vrms 为满量程、但放置电阻分压器以确保电压不超过。 TO-GND 电阻器是否会影响 PCM6340-Q1 DIAG_CFG 诊断? 我们能否调整诊断阈值以及如何计算阈值?

    2.客户想要使用芯片 SAR 寄存器进行一些诊断、我们能否禁用 MIC GND 短路和开路故障的 PCM6340-Q1默认诊断功能?

    它们尝试禁用0x64、芯片将正常输出、但 SAR 寄存器数据读回将受到影响。

     3.客户将 PD_ON_FLT_CFG[1:0]从"2"设置为"0"(故障事件不用于 ADC 和 MICBIAS 断电)、BCLK 正常、此方法可以解决故障报告时的 ADC 关断问题、但如果通过 SAR ADC 读取 INxP/INxM、则数据回读将发生变化。

    将 PD_ON_FLT_CFG[1:0]设置为"0"也会影响 SAR ADC 数据读回。

    您能否详细解释一下 PD_ON_FLT_CFG[1:0]位设置如何影响 ADC 数据读回?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在几小时内作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在另一个主题上回答了这个问题。

    麦克风上的大语音信号似乎正在将引脚拉至检测到故障的电平。 我要求先将信号偏置到更高的直流电平