This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:未使用的引脚连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180434/tlv320aic3204-unused-pin-connection

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

我的客户对 TLV320AIC3204有疑问。

如果它们不使用 DIN/MFP1、 它们是否可以使 DIN/MFP1悬空? 还是接地?

谢谢、Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果未使用引脚,建议将其接地。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    感谢您的快速回复!

    我的客户已将引脚悬空...

    这可能会导致任何问题?

    谢谢、

    哇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:未使用 的数字输入需要连接到 GND、并且不应悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    感谢您的快速回复。

    如果数字引脚悬空、可能会出现什么问题?

    数字输出是否可以悬空?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这对于防止从引脚接收到意外阻抗或噪声是必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Douglas - San、

    9引脚状态(SCL/SS)是否会防止 8引脚(SCLK/MFP3)产生这些噪声?

     谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo-San、您好!

    否、引脚9无法防止引脚8噪声。 SCLK 用于同步 SPI 数据/时序(SS、MOSI、MISO)、并且来自主机处理器、因此 SCLK 将是一个干净的信号。 假设采用 SPI 协议、从器件选择(SS)引脚只是来自主机处理器的 SPI 总线的控制线。

    引脚9的状态由 SPI_SELECT 决定、将只将引脚配置为从器件选择(对于 SPI 协议为 SS)或 SCL (针对 I2C 数据的时钟)。 (应用参考指南的2.8.2)

    [引用 userid="518616" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180434/tlv320aic3204-unused-pin-connection/4448608 #4448608]\n 数字输出是否可以悬空?  [/报价]

    是的、数字输出可以保持悬空。

    此致、