This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:PCM2904的应用问题

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692284/pcm2904-the-application-question-for-pcm2904

器件型号:PCM2904

大家好、

客户的要求如下:

耳机->USB 音频编解码器->USB 扬声器

他希望从 PC 的耳机接口获取音频信号、然后需要通过 USB 输出音频信号。

PCM2904能否实现其应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mickey、

    PCM2904是一款音频编解码器、能够通过 USB 接口从主机系统发送/接收音频。 需要提及的一点是、tje PCM2904在本文档中重点介绍了一些已知问题。 与 PCM2904类似的器件是 PCM29906C、该器件修复了上述问题。

    对于您请求的应用、不清楚耳机接口是系统的输入还是输出、以及 PCM29xx 器件是否被用作从耳机输出捕获数据并通过 USB 接口将其发送到扬声器的接口。 这种方法将要求 PCM29xx 充当主机器件(因为输出端连接到 USB 扬声器)、这不是受支持的模式。

    您能否提供有关客户所需信号链要求的更多信息?

    谢谢、此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    客户需要从耳机输出中捕获数据。 那么、正如您说过的、PCM2904无法支持此模式、对吧?

    您是否会详细说明 PCM2904支持哪种模式? 为什么 PCM2904不能用作主机器件(因为输出端连接到 USB 扬声器)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mickey、

    PCM2904是一款从 USB 器件、不具有主机功能。 此器件用于连接模拟音频和 USB、主机设备可以将 USB 音频内容用于回放/录制。 此器件不支持您所定位的运行模式。 在上述应用中使用此部件的唯一方法是使用 PCM 记录耳机的音频、将 USB 音频发送到主机、主机将能够通过冗余 USB 扬声器播放。 实现类似功能的另一种方法是将 PCM 用作主机的回放设备(而不是耳机)并连接模拟放大器、这将用作 USB 扬声器系统。   

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师