This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751MEVM:PurePath 控制台&放大器;TAS5751M 应用请求

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681986/tas5751mevm-purepath-console-tas5751m-application-requests

器件型号:TAS5751MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5751M

我几乎在2周前就申请了这些软件产品的访问权限、但现在没有回复。 我填写了这两种产品的整个申请表。 请提供任何援助,因为这一问题现在是时间敏感的问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    很抱歉耽误你的时间。 请向我发送您的 TI 帐户吗? 我会将您的请求转发给管理员。 感谢您的耐心!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Shawn。 我的 TI 帐户是:samuel.goldburg@dolby.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我联系了管理员、他们很快就会批准访问权限。 收到电子邮件后、您可以在"TI 主页-> myTI -> mySecure Software"中检查批准的软件。 如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shawn 的帮助。 如果今天能够解决这一问题,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    很抱歉稍后回复。 我已将请求发送给我们的同事、我将对此进行仔细检查。 感谢您的耐心!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sameel、
    我的同事回答我、这已经完成了。 请使用您的帐户登录并检查以下路径:"TI 主页> myTI 帐户> mySecure 软件"? 谢谢!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我看到了 PurePath 控制台软件、但仍在等待 TAS5751M 插件。 这将会出现吗?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请在您的 PC 上安装 PPC 软件、然后使用您的帐户登录。 然后、您将在"可用的 EVM 应用程序"中看到该插件、请单击"安装最新版本"。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我安装了 PPC 软件并已登录、所有这些都是公开的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    您似乎仍然无法访问 TAS5751M 插件。 我将与我们的同事进行核实。 非常抱歉!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我的同事刚才授予了对 TAS5751M 插件的访问权限。 它将在半小时内生效。 如果有任何问题、请随时告诉我。
    此致、
    郑少文