This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:输入和输出偏置电压是多少?#39?

Guru**** 2407520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693088/tas5411-q1-what-s-the-input-and-output-bias-voltage

器件型号:TAS5411-Q1

您好、Team:

我的客户 Alpine 询问 TAS5411-Q 输入和输出偏置电压? 如果它们与电源电压相关、

您能帮您检查并提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    输入偏置电压通过内部偏置固定。  它大约为1.5VDC 至1.7VDC。  在50%占空比( 无信号)下切换时、输出偏置将为 PVDD 的1/2。