This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:更简单的 pcm2912a

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2902C, PCM2906C, PCM2900C, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682738/pcm2912a-simpler-pcm2912a

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: PCM2902C、 PCM2906C、 PCM2900C、 PCM2903C

我有一个预放大的驻极体麦克风、其模拟音频信号(电压范围为1至4伏)我希望发送到 USB 端口。  

我注意到、该芯片具有比我所需的更多的功能(例如耳机 L/R 输出通道)。 有没有另一个更简单的芯片可满足我的需求、那就是将编码部分用于 USB。  
我也不想对任何内容进行解码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AJ、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们还有其他 USB 音频编解码器、但它们都没有像 PCM2912A 那样具有直接麦克风接口。 对于所述的应用、该器件是我们目前拥有的最佳选择。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、  

    感谢您的快速回复。  


    问:其他哪些 USB 音频编解码器? 如果我没有直接的麦克风接口、可能会更方便。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AJ、

    我们拥有的另一个 USB 音频编解码器是 PCM2901C、PCM2902C、PCM2903C、PCM2906C、其中更简单的编解码器是 PCM2900C。 这些器件接受线路电平模拟输入。

    此致、

    Diego Melendez López í a
    音频应用工程师