This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:麦克风输入和输入基准噪声串扰

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692502/tlv320adc3101-q1-mic-input-and-input-reference-noise-crosstalk

器件型号:TLV320ADC3101-Q1

您好,

我的客户使用 IN1LP 作为麦克风输入、使用 IN2RP 作为基准噪声输入来实现噪声消除。 但是、他们发现、如果麦克风输入的振幅足够高、麦克风输入将影响基准噪声输入。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    您是否知道麦克风是否彼此靠近? 根据您提供的说明、噪声基准麦克风似乎正在捕获提供给另一个麦克风的音频信号的内容、这实际上与系统本身更相关。 在 ADC3101内部、两个信号之间不应产生任何影响、除非混频器在某个点添加它们。 在将 ADC 输入静音并向麦克风输入提供高电平信号后、噪声基准通道是否会产生任何影响?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    只有一个 MIC 输入、另一个通道是来自 DSP 的模拟音频输入。

    棘手的问题是、如果麦克风输入中添加了高电平信号、我们可以在另一个通道输入中看到与趋势匹配的信号。 我将要求客户让 DSP 音频输入保持悬空、看看发生了什么。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    感谢您提供更多信息。 该器件的通道隔离约为-73dB、因此预计不会出现明显的串扰。 不过、我想知道麦克风输入的增益是否过高、信号可能会在该通道中饱和、因此串扰效应可能会稍大。 在电路板布局中、所述信号是否正确分离?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师