This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692363/tlv320aic3254-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254

尊敬的先生:

这是来自台湾波特韦尔的 Vera。

我们目前正在 Linux 16.04 Ubuntu 下应用 TLV320AIC3254,并且需要增加麦克风音量,这需要调整 TLV320AIC3254的增益。

根据我们的理解、增益调整与寄存器相关。

您能告诉我们要调整哪个寄存器以增加增益吗?

从您的网站下载 TLV320AIC3254规范中的寄存器太多。 请指导我们如何解决此问题!

 

附加后,您将找到我们尝试调整寄存器的“红色部分”,但不知道要使用哪个寄存器。 在此问题上,请帮助我们!

谢谢你。

Vera

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3254_5F00_20180523.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danny、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    AIC3254中 PGA 的增益可分别通过第1页:寄存器59和60针对左声道和右声道进行编程。

    要更改这些寄存器、您需要首先更改寄存器存储器的页、这是通过将页码写入器件的寄存器0来实现的。 请参阅以下序列示例:

    将0x01写入寄存器0 (更改为第1页)
    将0x0C 写入寄存器59 (启用左 PGA 并将增益设置为6dB)
    将0x0C 写入寄存器60 (启用右 PGA 并将增益设置为6dB)

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    霍尔!

    感谢您的信息。

    但是、我们遇到了噪声问题、并遇到了以下一些问题、

    1.我们现在可以通过调整寄存器来增加麦克风音量,但想知道是否有“任何其他寄存器”也有助于增加音量? 如果是、请告知我们该寄存器、并可能告知我们该寄存器在 TLV320AI3254规格中列出了哪个页面。

    2.通过调整相关寄存器,麦克风音量可以增加,但噪音也会上升。

    我们需要知道哪个寄存器可以消除噪声。

    请告知寄存器如何降低噪声、并请逐步指导我们如何进行调整。

    谢谢!

    Vera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Vera、

    我注意到您发布了一个包含这些内容的新主题以及另一个问题、请跟进新主题。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师