This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:不输出音频

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691208/pcm2903c-doesn-t-output-audio

器件型号:PCM2903C

我使用数据表中提供的电路中的 PCM2903C 制作 USB 声卡。 我目前正在使用 Diodes Incorporated PAM8302A 放大 器作为输出(Adafruit 分线板)和 PUI AS02008MR-5-R 扬声器。 PCM2903C 可在 Windows 10和 Linux (Raspberry Pi Zero W 上运行的 Raspbian Pixel)上识别、但实际上不会输出任何声音。 我知道放大器工作正常、因为我可以从微控制器或信号发生器发送 PWM、并发出预期的音调。 我检查了示波器上的左右输出线路、都没有输出任何信号。 我操纵 HID 引脚来测试芯片是否确实正常工作并且它们是否正常工作(只在窗口中)。  

当我通过扬声器在 Windows 10机器上播放声音、然后插入 PCM2903C 电路时、Windows 会自动切换输出、但声音仍然没有发出。 为了彻底了解、我测试了基于 C 媒体芯片的现成 USB 声卡、这在两个系统上都运行良好。 PCM2903C 在窗口上的显示方式确实略有不同、但我认为该图标用于 S/PDIF 器件、考虑到 PCM2903C 的 S/PDIF 功能、这一点很有意义、但我想知道这是否表明我需要进行一些额外配置才能将模拟输出发送到 工作。  

遗憾的是、我没有可用于测试 S/PDIF I/O 的 S/PDIF 器件、以查看该接口是否正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    PCM2903C 是一款简单的器件、不需要特定的配置、一旦它连接到计算机、就应该被识别为 USB 音频设备并开始播放来自 USB 的音频内容、因为该器件被配置为某些应用的播放设备。

    是否可以共享 PCM2903C 的原理图?我想查看是否存在可能导致问题的问题。 S/PDIF 接口的输出端是否有任何信号?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    它看起来 S/PDIF 输出不能正常工作。 我偶尔会看到大约1.4/1.5MHz 的方波、但似乎有相当多的抖动。 即使正在播放或不播放音频、方波似乎仍然存在、抖动使得很难判断播放音频是否会更改中的波形。 完全披露、我之前从未使用过 S/PDIF、因此可能缺少一些东西(快速谷歌搜索似乎验证了1.4 MHz)。 我使用的是200MHz 示波器、因此除非 SPDIF 使用更高的频率、否则我不认为抖动是测量误差。  

    至于原理图、我将使用与数据表相同的原理图在试验电路板上执行所有这些操作。 我意识到试验电路板不是高速信号的理想选择、但我认为 USB 信号会比音频信号更麻烦。 通过正确识别芯片的窗口和 HID 密钥的工作方式、我非常确信试验电路板不是问题。 我可以发送试验电路板的图片、但由于所有导线的原因、很难看到任何内容。  

    最棒的

    Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的反馈。 正如您提到的、试验电路板不是理想的环境、但该器件应至少能够流式传输一些数据。 您能否确定器件电源引脚上的电压? 这将有助于验证内部稳压器是否按预期工作。 此外、您能否确认设计中使用的电容器是否具有与器件建议值相同的值?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我检查了电压、注意到了一些情况。 1我的电源和实际 PCM2903C 引脚之间的压降相当大(我的读数大约为3.15伏)。 我还注意到(在我的图表中很常见)我错过了一个连接(其中一个电源引脚将其电容器接地、但没有连接到3.3V)。 该器件现在可用于 Windows 和 Linux 上的模拟音频录制和模拟音频输出。  

    感谢您的帮助和耐心。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的反馈、很高兴听到您发现问题。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师