This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:HPR/LCOM 和原理图

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682948/tlv320aic3106-hpr-lcom-and-schematic

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

您能帮您检查下面的原理图吗?

让 HPRCOM 和 HPLCOM 悬空是可以的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    单声道 LOP、单声道 LOM、LEFT_LOP、LEFT_LOM、RIGHT _LOP 和 RIGHT _LOM 等未使用的输出可以保持悬空。 无需像您一样连接它们。 没有好处。

    如果未使用 MICDET、则可将其接地。 未使用的输入可以将其所有引脚连接在一起、您可以使用一个接地电容器、而不是单独将每个引脚连接到 GND。

    关于 HPROUT 和 HPLOUT、0.1uF 耦合电容器将具有一些 LF 滚降、这是否可用于您的应用? 否则、这看起来很棒

    此致、
    -Steve Wilson