This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864

Guru**** 2407340 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691173/pcm1864-pcm1864

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其他器件: PCM1865

您好!

您好!

   1、问题说明:
            PCM1864 配置为24位输出 I2S。 示波器只有16个实际输出有效位。 测试波形如下。 (LRCK:16kHz;BCK:1024KHz)
            波形为 LRCK、Data、BCK 序列;
            

   

2、配置信息

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    上周回答了同样的问题、这是 PCM1864的预期行为、因为该器件的目标 SNR 性能为-103dB。 如果需要24位数据、请查看 PCM1865、它与 PCM1864类似、但 SNR 性能为-110dB。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为什么 PCM1864不支持24位 I2S?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    这是因为、如果103dB 为17 (配置为24位模式时在 PCM1864中可以看到)、则达到本底噪声的有效数据位数。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的支持。

    在 PCM1864中使用哪种方法来量化 ADC? SAR ADC 还是 Σ-Δ ADC?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    PCM1864具有 Δ-Σ ADC。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师