This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:如果两个线路驱动器输出连接在一起会发生什么情况

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682992/drv134-what-happens-if-two-line-drivers-outputs-are-connected-together

器件型号:DRV134

海 all、

如果两个线路驱动器输出连接在一起会发生什么情况。 增益是否减小? 是否会引入任何噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    一个 DRV134的输出与另一个 DRV134的输出短路。 不建议将两个或多个 DRV134及其输出连接在一起。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    不建议将多个 DRV134直接连接在一起、因为各个器件之间的失调电压差异会导致过多的电流消耗、并且可能会使电路根本无法正常工作。

    虽然 DRV134无法实现、  但有时会使用主/从配置并联多个运算放大器、以增加电路可以提供的电流。 并联器件可降低与1/sqrt (#并联器件)成比例的噪声、因此有时也会使用配置来提高噪声性能。 请记住,存在严重的稳定性和性能问题(Bruce Trump 在上述相关文章中讨论过),这些问题可能会困扰这些配置。  

    但是、并联器件不应影响电压增益。