This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862-Q1:Pine64的声卡设计问题

Guru**** 2813385 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862-Q1, PCM1862, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672549/pcm1862-q1-design-issue-of-a-audio-card-for-pine64

器件型号:PCM1862-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1862PCM1860

你好。

我正在尝试将声卡设计为与 Pine64配合使用( www.pine64.org

我想使用  PCM1862-Q1 IC (www.ti.com/.../pcm1865-q1.pdf 原理图、第23页)。  

我将为该 IC 提供音频数据(混频器输出)、并通过 IS2引脚(XO-BUF、 SCKI、 LRCK、 BCK、 DIN、 DOUT)。

然后、我将使用 Pine64在互联网上广播该音频。  

我对音频 IC 的期望是 SNR >100db、ADC 采样率最小为192kHz。

此 IC 和电路是否适合我? 我是否需要额外的软件来完成此工作?  

此致。

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    PCM1862可用于此应用、而不会出现任何问题。 如果您不需要 ADC 上的特殊处理或混合功能、则可能可以使用 PCM1862、PCM1860的硬件版本、这不需要软件配置。

    还请考虑 ADC 的输入满量程电压值适合您的应用。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢你的答复。

    我开始设计了。

    我按照 附件中的说明进行了连接。 是否可以检查连接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    连接看起来正确。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    非常感谢您的回答。

    此致。

    Adnan Sahin

    www.pcbtasarim.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我是否需要将音频电路的 GND 与 PINE64侧分开?

    或者是否适合对所有电路使用通用 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    所有电路都应使用相同的接地、实际上、建议为电路的模拟和数字部分使用相同的接地平面。  有关接地建议的更多信息、请参阅数据表的第12.1.1节。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师