This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48823:用于细间距 BGA 器件的电路板设计和制造

Guru**** 2408730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691087/lm48823-board-design-and-fab-for-fine-pitch-bga-part

器件型号:LM48823

多年来、我的雇主(实际上是我的最后两家雇主)一直避免使用 LM48823等器件、因为我们没有使用过任何一个电路板、 或者、如果联系我们、则会制造一个具有所需分辨率(读取轨迹宽度和过孔/环形尺寸)的电路板、以使用 LM48823等细间距 BGA。 我能不能给一些将为这些 BGA 制造电路板的电路板制造工厂点一些指导? 我们制造的大多数器件的数量都很低、每年不足100件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的沃伦:

    我们将于星期一作出进一步答复。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    您可以参阅 《MicroStar BGA 封装参考指南 》应用报告、了解有关 BGA 封装的详细信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 MicroStar 1mm 间距 BGA 中不提供 lm48823、如果是、我就不会有问题。 问题出在0.5mm 间距 DSBGA 封装。 我曾经使用过的电路板房子中没有一个能够制造足够小的引线、使其在0.5mm 间距之间走线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    我们使用 AT&T 构建 PCB 以进行内部测试。 他们至少为 TI 制造少量订单。 其他供应商不会制造这么低的数量。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师