This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:针对线路输入/输出的 PWM

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692830/tas5558-pwm-for-line-in-out

器件型号:TAS5558

大家好、

   我看到数据表、只有 PWM_5和 PWM_6可以配置为线路输入/输出。

  

    以及以下块:

    

我的问题是:

1.是否只能将 PWM_5&6用作线性输出?

2.  如何将 PWM 7、8等其他 PWM 用作线性输出或环绕功能?

3.如果客户需要2 个线路输出组、TAS5558是否可以满足规格要求?

4. PWM_5&6是否可以用作低音炮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍利

    数据表对此进行了说明、包括如何在寄存器0xE0的信息中使用两个线性输出、第46页和第47页。

    此致、

    -Adam