This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116热测试问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676548/tpa3116d2-tpa3116-thermal-test-question

器件型号:TPA3116D2

你好、MPAA 团队。

这是来自中国南方 OEM 团队的 Xu Gabriel。  

最近、我的客户正在对 TPA3116进行热测试、并有以下几个问题:

(它们在 TPA3116上方添加了散热器、在散热器中钻一个小孔、在 该孔中放置一个热电偶、并连接到 IC 封装顶部的表面以收集温度数据。)

他们想知道在这种情况下应使用哪个热参数来计算结温?

 1.Rtheta (JA) 2.PSI (JT) 3.PSI (JB)

顺便说一下、它们播放的音频文件是粉色噪声信号、它们通过万用表测量放大器的输出电压并计算损耗。

我想知道这种计算是否合理? 当输入信号为正弦波形并根据正弦波振幅进行计算时、数据表中提到的输出功率是否应为功率?

提前感谢。

Xu Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    对于 TPA3116D2、我将获取结至顶部热阻。 然后、您必须添加散热器的热阻、以获得最终结至环境热阻。

    如果数据表中的功率规格提到一个测量频率(例如"f = 1kHz")、那么它是指一个正弦波而不是粉色噪声。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、
    正如我在电子邮件中答复的那样、用户可以使用 Ψ(JT)估算结温。 但请注意、这只是一个非常粗略的估算。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn 和 Kai、您好、感谢您的评论、非常清楚!