This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:PVDD 引脚上的旁路电容选择

Guru**** 2406220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691082/tas6424-q1-selection-of-bypass-capacitances-on-pvdd-pin

器件型号:TAS6424-Q1

尊敬的所有人:

您能否提供 有关 PVDD 引脚电容选择的指南? 此外,该线路上是否需要其它任何部件,如铁氧体 线路?

谢谢、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    您是否了解过以下内容:

    www.ti.com/lit/ug/slou453a/slou453a.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢、但在您提到的文档中、没有任何与旁路电容计算相关的内容。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    您想计算什么? 电容值就是设计人员发现的值、它适合使用 EVM 中使用的布局提供适当的去耦、即使在最高频率下也是如此。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    总去耦电容由电解电容和陶瓷电容之和给出。 如何计算电解和陶瓷的量?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是脱机的。

    Kai 回答了正确的问题