This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:配置的代码示例

Guru**** 2393935 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676149/pcm5121-code-example-for-configuration

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: PCM5242

你(们)好

1。

PCM5121数据表显示 SLASE12中提供了一个代码示例。

SLASE12是 PCM5242的数据表、但没有在其中添加代码示例。

请分享代码示例吗?

2.

根据数据表第46页的以下说明、自动时钟配置位设置为 PAGE0/寄存 器0x25。

'当自动时钟配置位被置位时(第0页/寄存器0x25)、无需额外的时钟配置。'

自动时钟配置位是否等于 DCAS?

3.

DCAS 的默认设置应为0。

因此、默认设置表示用户手动 PLL 设置无效。

正确吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Na na、

    您可以在以下 e2e 文章中找到附加的代码示例:
    e2e.ti.com/.../428281

    在其中、您将发现我们在将 PLL 配置为3线模式时禁用自动编码。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul

    感谢你的答复。

    我检查了您提供的 e2e 帖子、并获得了示例代码。
    我将向客户提供此代码、但让我确认以下内容。

    在 Audio-bck-Slave.txt 中、PLL P 分频器似乎设置为2。 (代码为"w 98 14 01")
    我认为对于 fs= 48kHz (“w 98 14 00”),应该将其设置为1

    请您查看一下吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na Na:

    你是对的。  下面突出显示了您尝试模仿的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    感谢你的答复。

    客户尝试了随附的配置文件、但他们说处理流程不能正常工作。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/0247.base_5F00_main_5F00_Rate48.cfg

    EVM 上 W3的引脚19至20在3线模式下断开。  (外部 SCK 从 PCM5121断开)

    请检查此代码并向我们提供反馈(如果有)吗?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    此配置文件也不适用于我。 不过、当我切换到存储器中的另一个程序时、DAC 确实工作正常、这使我相信它们正在正确地操作 PLL。 问题可能出在流量本身。 当我仅加载所包含的.cfg 文件的系数部分时、我看到没有输出。

    我已发送连接请求、以便我们能够更好地了解客户的解决方案。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我向您发送了电子邮件

    贝斯特雷加兹