This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:需要 TPA2011的 TC 规格

Guru**** 2535890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703840/tpa2011d1-need-tc-specification-of-tpa2011

器件型号:TPA2011D1

您好、Sirs、

您是否会建议 TPA2011器件的 TC 或 Rth (ja)和 Rth (JC)规格? 客户正在申请 TC 规格。  





谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    数据表中未指定外壳温度(TC)、因为指定了最大工作温度。 您可以参阅 《半导体和 IC 封装热指标》应用报告的"其他定义"部分、以查找有关此内容的更深入的说明。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢。 TPA2011数据表指定了 TA 和 TJ 的工作温度范围。 我们是否可以使用 Rth (ja)和 Rth (jc)来计算最大外壳温度? 陈韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    您可以参阅 热性能信息 部分以查找 RѲja 和 RѲjc

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提醒我。 我 假设 Tc (max)=85+(107-0.9)*0.273=113.9653摄氏度。 我是对的吗?





    此致、

    陈耀恩
    2018年6月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    应用报告提到了一个最大外壳温度、而不是指定最大工作温度。 由于数据表指示最大工作温度、因此无需获取外壳温度(TC)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Luis ... Wayne Chen