This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642-Q1:音频信号保护

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674905/opa1642-q1-audio-signal-protection

器件型号:OPA1642-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA1642

大家好、

有一个模拟麦克风输入、并通过2米电缆连接到 OPA1642。

您是否推荐过 VDD (电池13.6V)短路和 GND 短路的长迹线音频差分信号和保护解决方案?

目前没有特定的麦克风规格。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    OPA1642的输入和输出可通过简单的限流电阻器轻松受到保护。 请参阅数据表的第8.1.5节。

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    我认为您最可能面临的两个问题是电缆中的噪声拾取和 ESD 损坏、至少是输入侧。 可通过在输入端添加 TVS 二极管来避免 ESD、并可通过低通滤波来降低噪声。

    为了防止对电源或接地短路、我确实需要查看原理图来提供解决方案。 如果客户不想公开分享、请随时通过电子邮件将其发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我已经向您发送了一封电子邮件~
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Zoe。 我将继续并关闭该线程。