This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255高输出保护

Guru**** 2580425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690148/tpa3255-tpa3255-high-output-protection

器件型号:TPA3255

我的 4Ω 使用 TPA3255解决方案来实现 BTL Mudule 120W/μ s 负载、PVDD+35V、当输出大约为40W (PVDD=13V)时、它无法上升、请帮助提供建议,SCH、如 attachmentse2e.ti.com/.../Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您是否使用 TPA3255EVM 进行此测试? 如果是、则有一个复位 IC 在 EVM 电源树中从降压器件寻找15V 电源轨。 如果 PVDD 为13V、则降压转换器将无法从 PVDD 产生15V 电压。 TPA3255本身可在 PVDD 为13V 时运行。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin,很抱歉描述错误,输出大约为40W TPA3255快乐关断测量输出 Vp-p 为13V,明天我将尝试测量 CLIP_OTW 和 FAULT 的状态,此外,来自 SCH 的 客户使用的自举电容为0.33uF,我会将其设置为1uF 并尽可能接近 TPA3255布局,您是否可以根据 SCH,tks!提供其他建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    正如我所理解的、您已经解决了这个问题。 螺纹已闭合。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,非常感谢您的帮助!