This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:短路保护

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2, TPA2026D2, TPA2012D2, TPA2012D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700339/tpa2012d2-short-circuit-protection

器件型号:TPA2012D2
主题中讨论的其他器件:TPA2016D2TPA2026D2、、

大家好、

在 TPA2012上、我们需要能够检测是否  发生了短路事件。   由于该 IC 没有故障引脚、我们想知道 是否有任何方法 可以可靠地得出发生短路事件的结论、或者热限制是否跳闸。

此系列中是否有其他具有类似静态电流消耗的器件提供此功能?

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    没有具有故障引脚的类似器件。 但您可以查看以下器件:TPA2016D2和 TPA2026D2。 它们具有短路保护和故障位(Register1、bit3)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    在短路事件期间、给定通道的两个输出都变为低电平。   对于过热情况、所有四个输出似乎都会变为低电平。   如果我们左右两侧的输出分别通过一个双通道或门、这会有效地为我们提供故障信号吗?  两个同时指示故障的通道都表示热关断。  您认为这是可行的吗?

    最棒的

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal、

    当发生短路事件时、器件输出进入低占空比模式。 我不确定 OR 门是否正常工作、因为 TPA2012D2的输出是 PWM、占空比将根据输入信号变化。 我认为、当 TPA2012D2正常工作时、或门可能会试验一种奇怪的行为。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose Luis、

    您能否更详细地描述短路检测电路的运行?   一个通道的 OUT+和另一个通道的 OUT -之间的短路是否也可能导致它进入"低占空比"模式?

    谢谢、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此外、除了上述问题之外、您能否验证一个通道上是否发生短路、是否所有输出(即使在没有看到短路事件的通道上)都进入低占空比模式、或者仅"短路通道"将其输出拉低?

    再次感谢、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    我使用 TPA2012D2EVM 执行了一些测试。
    例如、OUTL+与 OUTR 短接的情况-只有一个通道进入低占空比、另一个通道继续正常工作。
    似乎通道彼此独立。 如果在一个通道中产生短路、那么只有该通道会进入低占空比、另一个通道继续工作正常。
    请告诉我您的意见。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose Luis、
    您能告诉我们有关您的测试设置的更多信息吗?

    我们不会看到未短接的通道继续运行。

    。 这是我们的过程:-
    •为音频放大器供电
    •确认两个通道都在切换。
    •将音频输入到两个通道中

    当我们短接任一通道时,两个通道都将进入“低占空比模式”。 我们在示波器上监控这种情况-无开关、通道变为低电平。

    您的行为是否有所不同? 我们是否可以改用热关断?

    谢谢、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    我使用 TPA2012D2EVM 执行测试。 我在用户指南中根据以下条件配置了 EVM:VDD=5V、GAIN=16V/V、差分输入、每个输出中的 RL=8Ω Ω、Vin=0.5Vrms。 我之前曾向您介绍过这种行为。
    完成测试后、请告诉我结果。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose Luis、

    我在 EVM 上获得了相同的结果。  逐通道短路保护。

    最棒的

    SAL