This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:支持1Vrms

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707048/tlv320dac3203-support-1-vrms

器件型号:TLV320DAC3203

你好。

我们调查了 TLV320DAC3203、但需要支持具有 HP 放大器/I2S 输入/I2C 接口/低功耗的单端输出1Vrms /请求 DAC。
您是否有任何解决方案可以为我们提供。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您打算使用什么负载阻抗? 电压驱动取决于负载的阻抗。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ivan。
    感谢您的回复。 我们使用了32欧姆扬声器。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    在以下配置中、TLV320DAC3203能够以大约5%的 THD+N 向32 Ω 负载输出1Vrms 电压:
    耳机电源= LDOIN = 3.3V
    全芯片共模= 0.9V
    耳机驱动器共模= 1.65V
    耳机 PGA 增益= 7dB

    更改共模设置将使信号的下侧比上侧更早地削波。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器