尊敬的:
´m、我正在设计采用微控制器的报警音发生器。 微控制器生成1450Hz 的方波信号输出。 该输出具有一个电压分压器和低通滤波器、用于音频频带外频率的音量控制和衰减。 我不确定是否使用刚性运算放大器类型。 图中是 OPA134、但可能是用于阻抗耦合的 OPA1604。 然后、音频由 DRV135以平衡音频进行转换、从而将较大的距离传输到放大器设备。 运算放大器使用隔离式直流/直流转换器的双电源电压+/-15V、而微控制器使用稳压器电压+5V、所有类型的电压都具有独特的24VDC 电源、但基准不同。
我的问题是 、由于运算放大器使用隔离式转换器的基准电压、因此微控制器的音频信号与运算放大器的基准电压不同、我的放大是否有问题? 分压器 P1具有用于音量控制的严格性、在此情况下、转换为平衡的信号将由具有输入麦克风的放大器设备放大?
感谢您的支持。