This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557#39升压转换器的电感器选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692261/tas2557-inductor-selection-for-tas2557-s-boost-converter

器件型号:TAS2557

您好、Sirs、

您是否希望查看 TAS2557的封装电感器规格? 哪一款更适合 TAS2557的升压转换器?



TAS2557 EVM 使用具有0.02 Ω DCR 的2.2uH、3.7A 电感器。 但是、它太大、无法满足客户的外形要求。

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年5月23日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    接近1uF 的电感器可用于轻微增加升压纹波。 但我认为解决方案2更适合该器件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、Luis ... Wayne Chen