This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118烧写问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707499/tpa3118d2-tpa3118-burn-issue

器件型号:TPA3118D2

现在还可以找到10个以上的 TPA3118在上电时被烧断其 PVDD 引脚,PVDD 为18V,BTL 模块 原理图根据数据表建议,您能提供一些建议如何进行调试?tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    该器件在市场上的使用非常广泛、我们以前从未听说过此问题。 请确保以正确的方式使用。 建议的 PVCC 范围为4.5~26V。 确保在上电期间 PVCC 引脚上的电压始终处于建议范围内。
    如果可能、请向我们展示 SCH、它可能会非常有用。
    此致、
    郑少文