This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120A2

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707110/tpa6120a2-tpa6120a2

器件型号:TPA6120A2

您好!

请告知我是否可以将 GND 焊盘连接到 NC6和 NC15;因为未组装此焊盘。

我需要一个实心 GND、并希望使用可用的 NC6至 NC15引脚来实现更好的接地 GND。

这是一个很好的推荐设计! 我看到一个文档完成了这一操作、认为这是一个很好的接地 GND 设计。

NC 引脚未被使用、但我想将其用作接地 GND。

此致、

Neil Henry

IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    是的、您可以将 NC 引脚(6至15)连接到 GND:HSOP 封装 EVM 可以: www.ti.com/.../slou169.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!