This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204在 MICBIAS 上具有高频噪声会导致系统中出现可闻噪声

Guru**** 2432500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706274/tlv320aic3204-tlv320aic3204-has-high-frequency-noise-on-micbias-will-can-cause-a-audible-noise-in-system

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、团队成员

客户报告在使用 AIC3204更换 AIC29时、对讲机系统中出现可闻噪声问题。

我已经对 TLV320AIC3254EVM 进行了一些测试来验证它、因为我现在没有 AIC3204evm-k。

下面 是我完成的测试摘要。

您能帮助检查根本原因吗?

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3204-MICBIAS-noise-issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    可以在 AIC3254 EVM 上进行测试、因为它具有相同的微偏置结构、因此您可以正常工作。

    我已经阅读了该报告、并且能够复制 EVM 上的行为、实际上似乎是预期的。 我通过将编解码器与外部电源配合使用并使用不同的序列进行了更多测试、发现当使用较低的微偏置值时、可以看到这个小信号。 这种行为可能与片上微偏置发生器的内部结构有关、该发生器实际上是一个放大器、其输出来自带隙基准。 正如您指出的、解决方案是使用更高的微偏置值或将其直接连接到电源。 我正在与我的团队一起查看这是否实际上是一种本机行为。 噪声级别看起来非常小、超出可闻频谱(大约5MHz)、您能否提供有关如何将其记录为可闻噪声的更多详细信息?  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_547B0D59_-RE-EXTERNAL-3204_AF824772_MICBIAS_A854E28B_.msgHi、Diego

    感谢您的快速确认。

    我测量的噪声约为10mV。  频率等于 ADC MOD CLK。

    在客户的系统中、fs 为8kHz、AOSR = 128、然后 ADC MOD CLK 远低于我们在 EVM 中看到的值。

    MIC 输出也约为几 mV、因此该噪声也将被 MICPGA 放大。

    在 ADC 输入的 From 中没有外部模拟 LPF。

    我附加了从 ADC 输出读取的 I2S 数据、数字是多少 LSB。

    如果存在噪声、输出将具有更高的峰间值。

    在客户的对讲机中、如果用户只按一键通键、而不说话、则接收器将听到更高的噪音。(与 AIC29的旧解决方案相比)。

    AIC29在客户体验中没有此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    感谢您提供额外的反馈。 关于噪声频率、如果 AOSR 为128、采样率为8kHz、则噪声频率将为1.024MHz、超出 可闻范围、但这可能表明存在混叠问题。 您提到输入中没有 LPF、是否可以测试外部抗混叠滤波器以消除 ADC 输入端的高频噪声? 编解码器中集成了抗混叠滤波器、但截止频率可能过高、无法降低噪声频率(1.014MHz)。

    我仍在等待确认、以查看是否会出现这种微偏置行为。 消除微偏置噪声的可能解决方案是在微偏置电阻器的位置创建 RCR 电路、正如我之前提到的 wiki 文章中所建议的那样。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

    是的。 高频混叠可能会导致问题。

    客户将在 MICBIAS 引脚之后添加一阶 RC 滤波器、他们将立即验证这一点。

    根据我在 EVM 中的测试结果、EVM 中有47uF 的电容用于外部偏置、我进行了测试。

    这将有所帮助。

    根据数据表和技术参考的信息、我比较了 AIC29和 AIC3204的二阶模拟滤波器。

    AIC29的噪声可能为-20dB。 但 AIC3204为0dB。

    翅片

    AIC29衰减

    AIC3204衰减

    10000

    0

    0

    100000

    0

    0

    200000

    0

    0

    225000

    0

    0

    300000

    0

    0

    316000

    0

    0

    450000

    -6.12.

    0

    675000

    -13.17.

    0

    900000

    -18.17.

    0

    1000000

    -20

    0

    1197000

    -23.09

    0

    4200000

    -44.9.

    -21.81.

    6 000000

    -51.12.

    -28.

    10000000

    -60.

    -36.87

    客户仍在等待通过找出根本原因来解决此问题。

    现在我想的是 MICBIAS 放大器的稳定性。 我还要求他们尝试删除直接连接在 MICBIAS 引脚上的1uF。

     

     

     

    一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    感谢您提供更多信息。 您提到的 μ 47µF 电容器用作外部偏置电源的去耦电容器、通过将编解码器的微偏置输出连接到 EXT_MICBIAS 测试点、您将在实施 RCR 电路时有效地滤除噪声。 我假设这是您所做测试的连接、您能确认吗?

    你的理论似乎正确、我没有听到我的团队的反馈、但会再次对他们进行 Ping。 您1µF 到微偏置输出端连接了一个 μ F 电容、因此移除该电容非常重要、因为当微偏置由内部放大器产生时、不建议使用该电容、仅当微偏置直接连接到 VCC 时才建议使用该电容。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师